SMAT接线和编程示例

图中未展示此应用的标准控制部分。
接线图
SMAT Wiring diagram
编程示例
以下编程图展示此指令的输入和输出。
SMAT Programming example
梯形图
L5K_SMAT_other LD_v31
如图所示,使用编程软件配置
Guard I/O
模块的输入和输出参数。
模块定义
SMAT_mod_definition_v31
Rockwell Automation
建议如图所示为
电子密钥
(Electronic Keying) 选择
精确匹配
(Exact Match)。也可以选择
兼容匹配
(Compatible Match)。
模块输入配置
SMAT_mod input cofig_v31
模块输出配置
SMAT_module output config_v31
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal