状态-安全输入-输出

以下 I/O 状态信息适用于所有安全指令。
连接状态
连接状态 (.ConnectionFaulted) 是指安全控制器与安全 I/O 模块之间的安全连接状态。当连接运行正常时,该位为 LO (0)。当连接运行不正常时,该位为 HI (1)。当连接处于运行不正常状态时,所有模块定义的标签均为 LO,并且数据无效。
点状态
点状态对应于安全输入 (.PtxxInputStatus) 和安全输出 (.PtxxOutputStatus)。当点状态标签为 HI (1) 时,表示各通道的功能和接线均正常。同时也表示安全控制器与该通道所在的安全 I/O 模块之间的安全连接运行正常。
组合状态
组合状态对应于安全输入 (.CombinedInputStatus) 和安全输出 (.CombinedOutputStatus)。当组合状态标签为 HI (1) 时,表示模块上的所有输入或输出通道的功能和接线均正常。同时也表示安全控制器与这些通道所在的安全 I/O 模块之间的安全连接运行正常。
究竟使用组合状态还是点状态取决于具体应用。相比而言,点状态提供的状态更加细化。
双通道安全指令具有内置的安全 I/O 状态监视功能。输入和输出状态是安全输入和输出指令的参数。所有双通道安全指令均具有用于输入通道 A 和 B 的输入状态参数。CROUT 指令具有用于反馈 1 和 2 的输入状态参数,以及用于输出通道的输出状态参数,这些输出通道由 CROUT 输出 O1 和 O2 驱动。这些指令中安全指令输出标签的状态标签必须为 HI (1),其中 O1 用于输入指令,O1/O2 用于接通 CROUT 指令。
Stat
重要提示: 在使用 XIC 和 OTE 等指令时,应查询安全 I/O 状态。在使用安全输入通道作为互锁之前,应确认安全输入通道状态为 HI (1)。在接通安全输出通道之前,应确认安全输出通道状态为 HI (1)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal