非关系输入 (DIN)

该指令适用于 Compact GuardLogix 5370、GuardLogix 5570、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
“非关系输入”(DIN) 指令用于在软件可编程环境中仿真安全继电器的输入功能。
可用语言
梯形图
DIN_LD_avail_V31
功能块
此指令不可用于功能块中。
结构化文本
此指令不可用于结构化文本中。
操作数
重要提示: 如果发生以下情况,可能会出现意外操作,包括控制器断言或重大不可恢复故障:
  • 备用标签成员被写入。
  • 备用标签被多个指令调用共享。
  • 备用标签成员作为参数传递给由同一备用标签控制的指令。
  • 备用标签
    .EnableIn
    成员在程序中的任意位置被引用。
    .EnableIn
    是一个参数,表示指令中的梯级状态,仅供内部使用。
    有关这些备用标签不当用法的示例,请参阅可能导致意外操作的备用标签用法。
重要提示: 确保将安全输入模块配置为单个输入,而非“相同”或“互补”。这些指令提供所有必要的双通道功能,以实现 PLd(3 类)或 PLe(4 类)安全功能。
下表介绍指令输入。
参数
数据类型
说明
值
DIN
DIVERSE_INPUT
该参数是一个支持标签,用于保留每次使用此指令的重要执行信息。
有关备用标签用法不当的示例,请参见 可能导致意外操作的备用标签用法。
-
复位类型 (Reset Type)
BOOL
复位类型决定着指令针对输出 1 使用手动还是自动复位。
手动 = 1 或
自动 = 0
通道 A (Channel A)
1
BOOL
通道 A 输入(常开)
安全 = 0,
激活 = 1
通道 B (Channel B)
1
BOOL
通道 B 输入(常闭)
安全 = 1,
激活 = 0
电路复位 (Circuit Reset)
BOOL
电路复位输入
手动复位 - 在通道 A 和通道 B 处于激活状态,并且电路复位输入由 0 跳变为 1 后,将输出 1 置位。
自动复位 - 可见,但不使用。
初始值 = 0
复位 = 1
故障复位
BOOL
指令的故障条件得到纠正后,当该输入由 OFF 跳变为 ON 时,指令的故障输出清零。
初始值 = 0
复位 = 1
1
如果该输入来自
Guard I/O
输入模块,请确保输入配置为单个输入,而非“相同”或“互补”。
下表介绍指令输出。
参数
数据类型
说明
值
输出 1
BOOL
当满足输入条件时,输出 1 设置为激活状态。
安全 = 0,
激活 = 1
循环输入 (Cycle Inputs)
BOOL
循环输入提示用户执行操作。通道 A 和通道 B 输入必须同时完成由安全状态到激活状态的循环,电路才能复位,输出 1 才会跳变为 ON。
当通道 A 和通道 B 转换到安全状态时,该提示将清除。
初始值 = 0
提示 = 1
电路复位保持 On (Circuit Reset Held On)
BOOL
手动复位 - 当两路输入通道均跳变为激活状态且电路复位输入已跳变为 ON 时,“电路复位保持 On”提示置位。
电路复位输入跳变为 OFF 时,“电路复位保持 On”提示清零。
自动复位 - 可见,但不使用。
初始值 = 0
提示 = 1
输入不一致 (Inputs Inconsistent)
BOOL
当通道 A 和通道 B 输入处于不一致状态(一路处于安全状态,另一路处于激活状态)的时间超过不一致时间限制(见下文)时,此故障输出置位。当通道 A 和通道 B 输入恢复一致状态(均为安全或激活状态),并且故障复位输入由 OFF 跳变为 ON 时,此故障输出清零。
不一致时间限制:500 ms
初始值 = 0
故障 = 1
存在故障 (Fault Present)
BOOL
当指令中存在故障时,此值置位。当“存在故障”置位时,输出 1 无法进入激活状态。当所有故障清除,并且故障复位输入由 OFF 跳变为 ON 时,“存在故障”输出清零。
初始值 = 0
故障 = 1
重要提示: 在任何情况下,均不要对任何指令输出标签执行写操作。
操作
正常运行
此指令监视两路输入通道的状态,并在满足以下条件时接通输出 1:
使用手动复位时:两路输入处于激活状态,电路复位输入由 0 跳变为 1。
使用自动复位时:两路输入处于激活状态达 50 ms。
当一路或两路输入通道返回安全状态时,该指令将输出 1 清零。
“非关系输入”(DIN) 指令具有一个常开输入通道和一个常闭输入通道。这意味着,当常开通道为 0 且常闭通道为 1 时表示安全状态,反之则表示激活状态。
有关与常闭通道相关的输入数据的更多信息,请参见“安全指令”部分。
以下时序图展示了这些正常运行状态:
DIN manual and auto reset
不一致输入下的运行
如果输入通道处于不一致状态(一路处于安全状态,另一路处于激活状态)的时间超过指定的时间,则该指令将发生故障。不一致时间限制为 500 ms。
此故障条件通过“输入不一致”和“存在故障”输出发布。“存在故障”输出激活时,输出 1 无法进入激活状态。将问题状况清除后,当“故障复位”输入由 0 跳变为 1 时,将清除故障指示。
以下时序图展示了这些状态变化:
DIN Operation with inconsistent inputs
电路复位保持 On 时的运行(仅限手动复位)
当输入通道跳变为激活状态时,如果“电路复位”输入置位 (1),则该指令还会将“电路复位保持 On”输出提示置位。
以下时序图展示了这些状态变化。
DIN Operation with circuit reset held on
循环输入运行
如果当输出 1 激活时,其中一路输入通道由激活状态跳变为安全状态,并在另一路输入通道跳变为安全状态之前返回激活状态,“循环输入”输出提示将会置位,并且直到两路输入通道完成由安全状态到激活状态的循环,输出 1 才会再次进入激活状态。
以下时序图展示了这些状态变化:
DIN Cycle Inputs Operation
I/O 接线与指令参数的关系
非关系输入(手动复位)接线与编程
以下接线图显示了带非关系输入的双通道开关与 1791DS 安全 I/O 模块之间的接线方式示例,该示例符合 ISO 13849-1 4 类标准的要求。
DIN Relationship of I_O wiring
以下编程示例展示了“非关系输入”指令(手动复位)与上面接线图之间的关系。
DIN_Other_Pg353_v31
根据 ISO 13849-1 4 类标准的要求,需要对输入分别进行脉冲测试。应使用
Logix Designer
编程软件配置以下 I/O 模块参数,来进行脉冲测试。
输入配置
输入点
类型
点模式
测试源
0 (IN0)
单个
安全脉冲测试
0 (T0)
1 (IN1)
单个
安全脉冲测试
1 (T1)
2 (IN2)
单个
安全
无
3 (IN3)
单个
安全
无
测试输出
测试输出点
点模式
0 (T0)
脉冲测试
1 (T1)
脉冲测试
2 (T2)
电源
3 (T3)
未使用
非关系输入(自动复位)接线与编程
以下接线图显示了带非关系输入的双通道开关与 1791DS 安全 I/O 模块之间的接线方式示例,该示例符合 ISO 13849-1 4 类标准的要求。
警告: 许多安全标准(EN 60204、ISO 13849-1)都规定,在使用自动电路复位功能时,必须实施其他安全措施,以确保系统或应用中不会发生意外(或不当)启动。
DIN Safety Module
以下编程示例展示了“非关系输入”指令(自动复位)与上面接线图之间的关系。
DIN_Other_Pg354_v31
根据 ISO 13849-1 4 类标准的要求,需要对输入分别进行脉冲测试。应使用
Logix Designer
编程软件配置以下 I/O 模块参数,来进行脉冲测试。
输入配置
输入点
类型
点模式
测试源
0 (IN0)
单个
安全脉冲测试
0 (T0)
1 (IN1)
单个
安全脉冲测试
1 (T1)
2 (IN2)
单个
安全
无
测试输出
测试输出点
点模式
0 (T0)
脉冲测试
1 (T1)
脉冲测试
2 (T2)
电源
假梯级状态行为
在假梯级执行该指令时,除了所有输出(包括提示和故障指示器)置零外,其行为与真梯级状态完全相同。当梯级状态变为真时,输出将根据指令逻辑置位。
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。对于数组索引故障,请参阅 数组索引编制。
执行
条件/状态
执行的操作
预扫描
.O1、.CI、.CRHO、.II 和 .FP 设置为假。
梯级输入条件为假
此指令按“假梯级状态行为”部分所述执行。
梯级输入条件为真
此指令按正常运行部分所述执行。
后扫描
此指令按“假梯级状态行为”部分所述执行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal