断电脱扣系统

安全控制器是断电脱扣系统的一部分。这意味着,当检测到故障时,所有输出都将置零。
断电脱扣系统
此外,安全控制器还会自动将与故障输入模块相关联的任何输入值置零。因此,对于由某一非关系输入指令(DIN 或 THRS)监视的任何输入,其常闭输入应遵循如下逻辑:
Ex_RLL_Diverse_Input
确切的梯形逻辑取决于具体的系统要求及安全输入模块的功能。但其结果都是,为非关系输入指令的常闭输入创建一个安全状态。该示例逻辑实际上覆盖了输入标签中的输入值。
每当与输入模块的连接丢失或常闭输入点发生故障时,非关系输入指令的常闭输入就应进入安全状态。
而在连接存在并且常闭输入点未发生故障时,该输入值保持不变,反映现场设备的实际状态。
如果不能实现此类型的逻辑,并不会引发不安全状况,但会导致指令闭锁输入不一致故障,需要执行故障清除操作。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal