DCS接线和编程示例

本示例符合 ISO 13849-1 4 类标准的要求。图中未展示此应用的标准控制部分。
DCS Wiring Example
以下编程图展示了“双通道输入停车”(DCS) 指令的输入和测试输出。
DCS Programming exmaple
梯形图
DCS_Ladder Diagram_wire and program
如图所示,使用编程软件配置
Guard I/O
模块的输入和输出参数。
模块定义
DCST_other_Pg72_v31
Rockwell Automation
建议如图所示为
电子密钥
(Electronic Keying) 选择
精确匹配
(Exact Match)。也可以选择
兼容匹配
(Compatible Match)。
模块输入配置
DCST_other_Pg73_1_v31
模块测试输出配置
DCST_mod test output_v31
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal