四传感器双向屏蔽 (FSBM)

该指令适用于 Compact GuardLogix 5370、GuardLogix 5570、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
四传感器双向屏蔽 (FSBM) 可暂时自动禁用光幕的保护功能,以便在不停机的情况下允许材料通过光幕感应场。屏蔽传感器可对材料和人员进行区分,当相应材料通过感应场时,屏蔽传感器须按特定的切换序列与光幕配合工作。
方向输入用于设置材料预期通过感应场的方向。一旦确定此方向,只要保持正确的传感器和光幕序列,即可实现材料的双向移动。
可用语言
梯形图
FSBM_LD_avail_v31
功能块
此指令不可用于功能块中。
结构化文本
此指令不可用于结构化文本中。
四传感器双向屏蔽应用
“四传感器双向屏蔽”指令使用四个屏蔽传感器,这些传感器依次安放在光幕保护口中心的前面和后面。
FSBM 4-sensor bi-dir muting application
警告: 安放屏蔽传感器时,必须确保按与材料相同的切换序列,人员无法激活屏蔽传感器,并确保在存在危险状况时人员无法进入该区域。设置传感器时,必须考虑材料尺寸、形状和速度。必要时,可能还需实施额外保护。
在针对应用进行危害或风险评估时,应明确具体的保护要求。
操作数
重要提示: 如果发生以下情况,可能会出现意外操作,包括控制器断言或重大不可恢复故障:
  • 备用标签成员被写入。
  • 备用标签被多个指令调用共享。
  • 备用标签成员作为参数传递给由同一备用标签控制的指令。
  • 备用标签
    .EnableIn
    成员在程序中的任意位置被引用。
    .EnableIn
    是一个参数,表示指令中的梯级状态,仅供内部使用。
    有关这些备用标签不当用法的示例,请参阅可能导致意外操作的备用标签用法。
警告: FSBM 结构包含内部状态信息。如果在运行模式下更改任何指令操作数,必须接受待定的编辑内容,并将控制器模式从编程模式循环切换到运行模式,以使更改生效。
下表给出了用于配置指令的操作数。
操作数
数据类型
格式
说明
FSBM
MUTING_FOUR_SENSOR_BDIR
标签
此参数为支持标签。顾名思义,它用于保留每次使用此指令的重要执行信息。
Restart Type
BOOL
列表项
此输入用于配置 O1(输出 1)的重启类型(手动或自动重启)。
手动 (0)
当满足输出 1 的所有使能条件后,需要复位输入由 OFF (0) 跳变为 ON (1) 才能接通输出 1。
自动 (1)
在满足所有使能条件达 50 ms 时,输出 1 接通。
小贴士: 只有在确定使用自动重启不会引发不安全状况的应用条件下,才可以使用自动重启。
S1-S2 Time
DINT
立即数
传感器 1 被遮蔽与传感器 2 被遮蔽之间允许间隔的最长时间。当达到该时间量时,将发生故障。
有效范围为 5 到 180,000 ms。此输入设为 0 时禁用 S1-S2 计时器。
S2-LC Time
DINT
立即数
传感器 2 被遮蔽与光幕被遮蔽之间允许间隔的最长时间。当达到该时间量时,将发生故障。
有效范围为 5 到 180,000 ms。此输入设为 0 时禁用 S2-LC 计时器。
LC-S3 Time
DINT
立即数
光幕被遮蔽与传感器 3 被遮蔽之间允许间隔的最长时间。当达到该时间量时,将发生故障。
有效范围为 5 到 180,000 ms。此输入设为 0 时禁用 LC-S3 计时器。
S3-S4 Time
DINT
立即数
传感器 3 被遮蔽与传感器 4 被遮蔽之间允许间隔的最长时间。当达到该时间量时,将发生故障。
有效范围为 5 到 180,000 ms。此输入设为 0 时禁用 S3-S4 计时器。
Maximum Mute Time
DINT
立即数
该指令禁用光幕保护功能的最长时间。当达到该时间量时,将发生故障。
有效范围为 0 到 3600 s。若将此输入设为 0,则会禁用最长屏蔽时间计时器。
Maximum Override Time
DINT
立即数
该指令允许超控功能接通输出 1 的最长时间。
有效范围为 0 到 30 s。若将此输入设为 0,会禁用最长超控时间计时器。
下表介绍指令输入。
操作数
数据类型
格式
说明
Direction
BOOL
立即数
标签
此输入指定序列方向。
ON (1):正向。在屏蔽序列中,首先遮蔽传感器 1。
关闭 (OFF) (0):反向。在屏蔽序列中,首先遮蔽传感器 4。
Light Curtain
BOOL
标签
以 OFF (0) 为安全状态的输入通道,此输入代表物理光幕的当前状态。此输入必须正确控制。这可以通过用于控制光幕的“双通道输入停车”指令来实现。
ON (1):光幕无遮蔽。
关闭 (OFF) (0):光幕被遮蔽。
Sensor 1
BOOL
标签
四个屏蔽传感器之一。材料正向移动时,这是第一个被遮蔽和解除遮蔽的传感器。材料反向移动时,这是第四个被遮蔽和解除遮蔽的传感器。
ON (1):传感器 1 无遮蔽。
关闭 (OFF) (0):传感器 1 被遮蔽。
Sensor 2
BOOL
标签
四个屏蔽传感器之一。材料正向移动时,这是第二个被遮蔽和解除遮蔽的传感器。材料反向移动时,这是第三个被遮蔽和解除遮蔽的传感器。
ON (1):传感器 2 无遮蔽。
关闭 (OFF) (0):传感器 2 被遮蔽。
Sensor 3
BOOL
标签
四个屏蔽传感器之一。材料正向移动时,这是第三个被遮蔽和解除遮蔽的传感器。材料反向移动时,这是第二个被遮蔽和解除遮蔽的传感器。
ON (1):传感器 3 无遮蔽。
关闭 (OFF) (0):传感器 3 被遮蔽。
Sensor 4
BOOL
标签
四个屏蔽传感器之一。材料正向移动时,这是第四个被遮蔽和解除遮蔽的传感器。材料反向移动时,这是第一个被遮蔽和解除遮蔽的传感器。
ON (1):传感器 4 无遮蔽。
关闭 (OFF) (0):传感器 4 被遮蔽。
Enable Mute
BOOL
立即数
标签
此输入允许在出现正确屏蔽序列时禁用(屏蔽)光幕的保护功能。
ON (1):出现正确屏蔽序列时,禁用光幕的保护功能。
关闭 (OFF) (0):光幕的保护功能始终启用。
Override
BOOL
标签
此输入允许暂时忽略屏蔽指令的功能。无论“输入状态”输入处于何种状态,或者是否存在故障,均接通输出 1。
关闭 (OFF) (0):禁用输出 1。
OFF (0) -> ON (1):无论“输入状态”输入处于何种状态,或者是否存在故障,均接通输出 1。当“超控”输入保持 ON (1) 时,或者在最长超控时间计时器到期前,输出 1 保持接通。
小贴士: 要激活超控功能,需要使用点动控制装置,以便操作员可以监控危险点(即光幕感应场)。
Input Status
BOOL
立即数
标签
如果指令输入来自安全 I/O 模块,则这是来自 I/O 模块的状态(连接状态或组合状态)。如果指令输入源自内部逻辑,则应由应用程序员确定条件。
ON (1):此指令的输入有效。
关闭 (OFF) (0):此指令的输入无效。
Muting Lamp Status
BOOL
立即数
标签
此输入表示屏蔽指示灯的状态。
ON (1):屏蔽指示灯正常运行。出现正确屏蔽序列后,禁用(屏蔽)光幕的保护功能。
关闭 (OFF) (0):屏蔽指示灯出现故障或丢失。光幕的保护功能始终启用。
Reset
1
BOOL
标签
如果不存在故障条件,此输入将清除指令和电路故障。
OFF (0) -> ON (1):FP(存在故障)和“故障代码”输出复位。
使用手动重启类型时,接通输出 1。在清除故障的同时,不接通输出 1。
1
某些安全标准要求监控复位输入的转换。当复位用于复位安全功能时,可能需要额外的逻辑来验证复位输入从高电平到低电平或从低电平到高电平的转换。
下表介绍指令输出。
操作数
数据类型
说明
Output 1 (01)
BOOL
ON (1):光幕感应场未阻塞、光幕被屏蔽或光幕被超控。
关闭 (OFF) (0):光幕感应场被阻塞或屏蔽传感器序列不正确。
Muting Lamp (ML)
BOOL
ON (1):光幕的保护功能被禁用。
关闭 (OFF) (0):光幕的保护功能被启用。
Clear Area (CA)
BOOL
此状态输出表示,要继续运行,必须首先清理光幕感应场和所有屏蔽传感器 (ON)。
ON (1):必须清理光幕感应场。
关闭 (OFF) (0):正常运行
Diagnostic Code
DINT
此输出指示指令的诊断状态。有关诊断代码列表,请参见“诊断代码”部分。此操作数与安全无关。
Fault Code
DINT
此输出指示所发生故障的类型。有关故障代码列表,请参见“FSBM 常规故障代码”部分。此操作数与安全无关。
Fault Present (FP)
BOOL
ON (1):指令中存在故障。
关闭 (OFF) (0):指令正常运行。
重要提示: 在任何情况下,均不要对任何指令输出标签执行写操作。
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。请参见“数组索引编制”,了解关于数组索引故障的信息。
执行
条件/状态
执行的操作
预扫描
与梯级输入条件为假时相同。
梯级输入条件为假
.O1、.ML、.CA 和 .FP 设置为假。
梯级输入条件为真
此指令按正常运行部分所述执行。
后扫描
与梯级输入条件为假时相同。
操作
正常运行
正向和反向的屏蔽传感器和光幕输入跳变序列可以禁用(屏蔽)的保护功能。这两个序列开始时,四个屏蔽传感器及光幕均处于 ON (1) 状态。这表示光幕感应场中没有人员或材料。
在 (A) 点,传感器 1 到 4 及光幕无遮蔽,当复位输入跳变为 ON (1) 时,输出 1 接通。在 (B) 点,材料将传感器 1 遮蔽,S1-S2 计时器启动。在 (C) 点,材料将传感器 2 遮蔽,S1-S2 计时器停止。S2-LC 和最长屏蔽时间计时器启动。屏蔽指示灯跳变为 ON (1),表示启用屏蔽。在 (D) 点,材料将光幕遮蔽,S2-LC 计时器停止,同时 LC-S3 计时器启动。在 (E) 点,材料将传感器 3 遮蔽,LC-S3 计时器停止,同时 S3-S4 计时器启动。在 (F) 点,材料将传感器 4 遮蔽,S3-S4 计时器停止。材料将所有传感器和光幕同时遮蔽。从 (G) 点到 (K) 点,材料按以上遮蔽顺序解除对传感器和光幕的遮蔽,同时相应启动和停止计时器,直至材料解除对所有传感器和光幕的遮蔽。
下图所示为正向和反向序列。
正常运行(正向)
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (85)
正常运行(反向)
FSBM_norm oper, reverse
无效序列
除正常运行序列外的任何其他输入序列都将导致输出 1 切断。
在 (A) 点,与正常运行序列一样,输出 1 接通。在 (B) 点,材料将传感器 1 遮蔽,S1-S2 计时器启动。在 (C) 点,材料同时将传感器 2 和光幕遮蔽,S1-S2 计时器停止。输出 1 切断,“清理区域”和“存在故障”输出跳变为 ON (1)。超控功能可用于清理感应场中的材料,并将“清理区域”输出跳变为 OFF (0)。
FSBM_invalid sequence
容错序列
“四传感器双向屏蔽”(FSBM) 指令可容许一些可能因超程或负载振动而导致输入振荡的应用动态。
在 (A) 点,与正常运行序列一样,输出 1 接通。在 (B) 点,传感器 1 跳变为 OFF (0),S1-S2 计时器启动。在 (C) 点,传感器 1 跳变为 ON,S1-S2 计时器停止。在 (D) 点,材料完全将传感器 1 遮蔽,其信号跳变为 OFF (0),正常屏蔽序列继续进行。超程或负载振动可能导致传感器失灵,如 (B) 点到 (C) 点所示。但只要最终的输入序列有效,指令都将触发屏蔽功能。
FSBM_Tolerated Sequence
危险循环部分
“启用屏蔽”输入可启用或禁用光幕的保护功能。当“启用屏蔽”输入为 OFF (0) 时,光幕的保护功能处于启用状态,因此材料可能无法通过光幕感应场。
在 (A) 点,与正常运行序列一样,输出 1 接通。在 (B) 点,材料将传感器 1 遮蔽,S1-S2 计时器启动。在 (C) 点,材料将传感器 2 遮蔽,S1-S2 计时器停止,同时 S2-LC 计时器启动。由于“启用屏蔽”输入为 OFF (0),因此屏蔽功能被禁用,屏蔽指示灯输出保持 OFF (0)。在 (D) 点,材料将光幕遮蔽,S2-LC 计时器停止。由于“启用屏蔽”输入为 OFF (0),因此输出 1 切断。
如果应用中未涉及不允许材料通过光幕的循环部分,可通过将“启用屏蔽”输入设置为常数值 ON (1) 来禁用此功能。
FSBM Dangerous portion of cyclE
超控运行
借助超控功能,操作员可手动接通输出 1,以便从光幕感应场清除材料。
警告: 超控功能仅适用于点动控制装置,以便操作员可以监控危险点(即光幕感应场)。
在 (A) 点,超控输入跳变为 ON (1)。输出 1 接通,最长超控时间计时器启动。在 (B) 点,材料解除对传感器 3 和传感器 4 的遮蔽,“清理区域”输出跳变为 OFF (0)。在 (C) 点,超控输入在最长超控时间内跳变为 OFF (0)。输出 1 切断,最长超控时间计时器停止。
FSBM_override operation
假梯级状态行为
在假梯级执行该指令时,所有指令输出均切断。
故障代码
故障代码采用十六进制格式,后面跟有十进制格式。
常规故障代码
故障代码
说明
纠正措施
00
无故障。
无。
16#20
32
执行该指令期间,“输入状态”输入由 ON (1) 跳变为 OFF (0)。
  • 检查 I/O 模块连接或用于决定输入状态的逻辑。
  • 将故障复位。
非法输入故障
故障代码
说明
S1
S2
LC
S3
S4
16#9200
37376
光幕、传感器 1、2 和 4 被遮蔽,而传感器 3 无遮蔽。
0
0
0
1
0
16#9201
37377
传感器 1、2、3 和 4 被遮蔽,而光幕无遮蔽。
0
0
1
0
0
16#9202
37378
传感器 1、2 和 3 被遮蔽,而光幕和传感器 4 无遮蔽。
0
0
1
0
1
16#9203
37379
传感器 1、2 和 4 被遮蔽,而光幕和传感器 3 无遮蔽。
0
0
1
1
0
16#9204
37380
传感器 1、3 和 4 及光幕被遮蔽,而传感器 2 无遮蔽。
0
1
0
0
0
16#9205
37381
传感器 1、3 和光幕被遮蔽,而传感器 2 和 4 无遮蔽。
0
1
0
0
1
16#9206
37382
传感器 1、4 和光幕被遮蔽,而传感器 2 和 3 无遮蔽。
0
1
0
1
0
916#207
37383
传感器 1 和光幕被遮蔽,而传感器 2、3 和 4 无遮蔽。
0
1
0
1
1
16#9208
37384
传感器 2 和光幕被遮蔽,而传感器 1、3 和 4 无遮蔽。
0
1
1
0
0
16#9209
37385
传感器 1 和 3 被遮蔽,而传感器 2 和 4 及光幕无遮蔽。
0
1
1
0
1
16#920A
37386
传感器 1 和 4 被遮蔽,而传感器 2 和 3 及光幕无遮蔽。
0
1
1
1
0
16#920B
37387
传感器 2 和 3 以及光幕被遮蔽,传感器 1 和 4 无遮蔽。
1
0
0
0
1
16#920C
37388
传感器 2 和 4 以及光幕被遮蔽,传感器 1 和 3 无遮蔽。
1
0
0
1
0
16#920D
37389
传感器 2 和光幕被遮蔽,而传感器 1、3 和 4 无遮蔽。
1
0
0
1
1
16#920E
37390
传感器 2、3 和 4 被遮蔽,传感器 1 和光幕无遮蔽。
1
0
1
0
0
16#920F
37391
传感器 2 和 3 被遮蔽,而传感器 1 和 4 及光幕无遮蔽。
1
0
1
0
1
16#9210
37392
传感器 2 和 4 被遮蔽,而传感器 1 和 3 及光幕无遮蔽。
1
0
1
1
0
16#9211
37393
传感器 2 被遮蔽,传感器 1、3 和 4 以及光幕无遮蔽。
1
0
1
1
1
16#9212
37394
传感器 3 和光幕被遮蔽,而传感器 1、2 和 4 无遮蔽。
1
1
0
0
1
16#9213
37395
传感器 4 和光幕被遮蔽,而传感器 1、2 和 3 无遮蔽。
1
1
0
1
0
16#9214
37396
光幕被遮蔽,传感器 1、2、3 和 4 无遮蔽。
1
1
0
1
1
16#9215
37397
传感器 3 被遮蔽,传感器 1、2 和 4 以及光幕无遮蔽。
1
1
1
0
1
为从非法输入故障中恢复,需执行以下操作:
  1. 检查确认传感器和光幕已正确对齐,已应用于相应的指令输入,并未被不当遮蔽。
  2. 将故障复位。
正常屏蔽序列
FSBM_normal muting sequences
在步 0 中检测到非法屏蔽序列。传感器和光幕状态跳变至以下无效序列状态之一。
故障代码
序列
故障代码
序列
故障代码
序列
16#9100
37120
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (92)
16#9101
37121
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (93)
16#9102
37122
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (94)
16#9103
37123
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (95)
16#9104
37124
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (96)
16#9105
37125
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (97)
16#9106
37126
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (17)
在步 1 中检测到非法屏蔽序列。传感器和光幕状态跳变至以下无效序列状态之一。
故障代码
序列
故障代码
序列
故障代码
序列
16#9110
37136
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (98)
16#9111
37137
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (99)
16#9112
37138
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (100)
16#9113
37139
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (101)
16#9114
37140
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (102)
16#9115
37141
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (103)
16#9116
37142
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (104)
在步 2 中检测到非法屏蔽序列。传感器和光幕状态跳变至以下无效序列状态之一。
故障代码
序列
故障代码
序列
故障代码
序列
16#9120
37152
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (105)
16#9121
37153
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (106)
16#9122
37154
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (107)
16#9123
37155
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (108)
16#9124
37156
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (109)
16#9125
37157
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (110)
16#9126
37158
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (111)
在步 3 中检测到非法屏蔽序列。传感器和光幕状态跳变至以下无效序列状态之一。
故障代码
序列
故障代码
序列
故障代码
序列
16#9130
37168
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (112)
16#9131
37169
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (113)
16#9132
37170
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (114)
16#9133
37171
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (115)
16#9134
37172
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (116)
16#9135
37173
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (117)
16#9136
37174
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (118)
在步 4 中检测到非法屏蔽序列。传感器和光幕状态跳变至以下无效序列状态之一。
故障代码
序列
故障代码
序列
故障代码
序列
16#9140
37184
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (119)
16#9141
37185
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (120)
16#9142
37186
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (121)
16#9143
37187
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (122)
16#9144
37188
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (123)
16#9145
37189
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (124)
16#9146
37190
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (125)
在步 5 中检测到非法屏蔽序列。传感器和光幕状态跳变至以下无效序列状态之一。
故障代码
序列
故障代码
序列
故障代码
序列
16#9150
37200
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (126)
16#9151
37201
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (127)
16#9152
37202
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (128)
16#9153
37203
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (129)
16#9154
37204
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (130)
16#9155
37205
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (131)
16#9156
37206
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (132)
在步 6 中检测到非法屏蔽序列。传感器和光幕状态跳变至以下无效序列状态之一。
故障代码
序列
故障代码
序列
故障代码
序列
16#9160
37216
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (133)
16#9161
37217
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (134)
16#9162
37218
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (135)
16#9163
37219
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (136)
16#9164
37220
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (137)
16#9165
37221
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (138)
16#9166
37222
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (139)
在步 7 中检测到非法屏蔽序列。传感器和光幕状态跳变至以下无效序列状态之一。
故障代码
序列
故障代码
序列
故障代码
序列
16#9170
37232
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (140)
16#9171
37233
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (141)
16#9172
37234
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (142)
16#9173
37235
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (143)
16#9174
37236
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (144)
16#9175
37237
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (145)
16#9176
37238
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (146)
在步 8 中检测到非法屏蔽序列。传感器和光幕状态跳变至以下无效序列状态之一。
故障代码
序列
故障代码
序列
故障代码
序列
16#9180
37248
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (147)
16#9181
37249
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (148)
16#9182
37250
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (149)
16#9183
37251
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (150)
16#9184
37252
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (151)
16#9185
37253
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (152)
16#9186
37254
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (153)
在步 9 中检测到非法屏蔽序列。传感器和光幕状态跳变至以下无效序列状态之一。
故障代码
序列
故障代码
序列
故障代码
序列
16#9190
37264
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (154)
16#9191
37265
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (155)
16#9192
37266
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (156)
16#9193
37267
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (157)
16#9194
37268
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (158)
16#9195
37269
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (159)
16#9196
37270
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (160)
检测到非法屏蔽序列。传感器 1 或传感器 4 的状态跳变至以下无效序列状态之一。被遮蔽的第一个传感器与方向输入的值不对应。
故障代码
序列
故障代码
序列
16#91A1
37281
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (161)
方向 = 1(正向)
16#91A0
37280
Four Sensor Bidirectional Muting (FSBM) (162)
方向 = 0(反向)
为从无效序列故障 16#9100…16#9196 中恢复,可检查传感器与被移动材料的对齐情况和系统时序,然后复位故障。
为从无效序列故障 16#91A0 和 16#91A1 中恢复,可检查与材料移动相关的方向输入操作数的值,然后复位故障。
纠正无效序列故障
故障代码
说明
纠正措施
16#9000
36864
光幕被屏蔽的时间长于所配置的最长屏蔽时间。
最长屏蔽时间操作数设置得过小或传感器出现异常。
16#9010
36880
传感器 1 被遮蔽与传感器 2 被遮蔽之间经过的时间过长。
S1-S2 时间操作数可能设置得过小,或者传感器 2(正向)或传感器 1(反向)可能存在问题。
16#9011
38881
传感器 2 被遮蔽与光幕被遮蔽之间经过的时间过长。
S2-LC 时间操作数可能设置得过小,或者光幕(正向)或传感器 2(反向)可能存在问题。
16#9012
36882
光幕解除遮蔽与传感器 3 解除遮蔽之间经过的时间过长。
LC-S3 时间操作数可能设置得过小,或者传感器 3(正向)或光幕(反向)可能存在问题。
16#9013
36883
传感器 3 解除遮蔽与传感器 4 解除遮蔽之间经过的时间过长。
S3-S4 时间操作数可能设置得较小,或者传感器 4(正向)或传感器 3(反向)可能存在问题。
诊断代码与纠正措施
诊断代码采用十六进制格式,后面跟有十进制格式。
Diagnostic Code
说明
纠正措施
00
无故障。
无
16#01
1
屏蔽指示灯状态输入为 OFF (0)。
检查屏蔽指示灯并根据需要进行更换。
如果不需要屏蔽指示灯,将屏蔽指示灯状态输入设为 ON (1)。
16#05
5
复位输入保持 ON (1)
将复位输入设为 OFF (0)。
16#20
32
当指令启动时,“输入状态”输入为 OFF (0)。
检查 I/O 模块连接或用于决定输入状态的逻辑。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal