TSSM 接线和编程示例

本示例符合 ISO 13849-1 4 类标准的要求。图中未展示此应用的标准控制部分。
以下接线图展示了,如何将光幕和两个屏蔽传感器连接至 1791DS-IB12 模块,从而说明“双传感器对称屏蔽”指令的用法。
TSSM wiring example
编程示例
以下编程图在逻辑层面展示“双传感器对称屏蔽”指令与 DCI 停车(光幕)和 DCI 启动(点动控制开关)指令配合使用的典型方式。
TSSM Programming Diagram
梯形图
TSSM_Other_Ladder Diagram_v31
小贴士: 上图中的标签为内部布尔型标签,代表机器运行周期中的非危险部分。其值由本示例中未展示的其他用户应用程序部分确定。若有危险被阻止,此标签值应为假 (0)。若无危险被阻止,此标签值为真 (1)。当此标签的值为真 (1) 时,只有检测到正确的输入序列,此屏蔽指令才会屏蔽光幕。当此标签的值为假 (0) 时,此屏蔽指令不会屏蔽光幕,即使检测到正确的输入序列也是如此。
如图所示,使用编程软件配置 Guard I/O 模块的输入和输出参数。
定义模块时,若将“输入状态”(Input Status) 设为“组合状态-屏蔽”(Combined Status-Muting),可使使用的输入数最少,并且会监视屏蔽指示灯的状态。若将“输出数据”(Output Data) 设为“测试”(Test),安全逻辑会控制测试输出 3,使其驱动屏蔽指示灯,并且会控制测试输出 2,使其驱动清理区域指示灯。
模块定义
TSSM_mod_input_config_v31
Rockwell Automation
建议如图所示为
电子密钥
(Electronic Keying) 选择
精确匹配
(Exact Match)。也可以选择
兼容匹配
(Compatible Match)。
连接光幕的安全输入(点 1 和 2)未进行脉冲测试,因为光幕对其本身的信号进行脉冲测试。
模块输入配置
TSSM_Mod_testout_config_v31
将测试输出 3 配置为“屏蔽指示灯”(Muting Lamp) 后,I/O 模块会监视与此输出相连的指示灯。
模块测试输出配置
TSSM_mod test out config_v31
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal