DCA-DCAF 接线与程序示例

本示例符合 ISO13849 PLe 和 IEC61511 SIL 3 标准的要求。这是一个相对简单的安全应用示例,其中的温度传感器由两个 4 线传感器表示。
示例图展示了现场设备与 1734-IE4S POINTGuard 模拟输入模块的连接方式。此示例说明了如何针对这一简单的应用配置 I/O 模块以及在关联逻辑中使用 I/O 标签,包括如何使用“双通道模拟输入”指令在安全层面对此应用进行控制。图中未展示此应用的标准/控制部分。
示例中不包括 I/O 控制和故障闭锁逻辑,在诊断时可能需要这些逻辑。
接线示例
DCA_F_wiringexample
(1) 信号返回和公共接地处于相同电位。
(2) 如果传感器有一路用于转速计模式的数字输出,则该输出必须为推挽型输出,如果是 NPN 或 PNP 型,则应带有适当的上拉或下拉电阻。1734-IE4S 模块不提供这些上拉或下拉电阻的低阻抗。
(3) 此接线配置也适用于 SIL 2 冗余转速计模式
(4) 对于模拟电压输出传感器,应用运行所需的信号电平必须超出信号不存在(例如线路断开)时的信号电平。
编程示例
以下编程图展示了指令的输入。
DCA and DCAF programming diagram
梯形图
DCA_DCAF_other_LD_v31
如图所示,使用编程软件配置 Guard I/O 模块的输入参数。
如下图所示配置模块。
模块定义
DCA_DCAF_mod definition_v31
Rockwell Automation
建议如图所示为
电子密钥
(Electronic Keying) 选择
精确匹配
(Exact Match)。也可以选择
兼容匹配
(Compatible Match)。
如下图所示配置模块的输入。
模块安全输入配置
DCA_DCAF_mod safety inp config_v31
模块输入配置
DCA_DCAF_Mod_inp_config_v31
配置通道 0 和 1 的模块 1 报警配置。首先配置通道 0,然后按相同方式配置通道 1。
重要提示: 不要选中两个报警复选框,因为这样将启用模拟模块双通道功能,该功能不能与 DCA 指令一起使用。
报警配置
DCA_DCAF_alrm config_v31
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal