双通道输入停止(带测试)(DCST)

该指令适用于 Compact GuardLogix 5370、GuardLogix 5570、Compact GuardLogix 5380、GuardLogix 5580 和 ControlLogix 5590 控制器。
“双通道输入停止(带测试)”(DCST) 指令监控双输入安全设备,其主要功能是安全停车,例如急停按钮、光幕或安全门。只有在两路安全输入(通道 A 和通道 B)均处于激活状态(取决于输入类型操作数),并且执行正确的复位操作时,该指令才会接通输出 1。
此外,该指令还可以根据要求强制对停车设备进行功能测试。
“双通道输入停车”指令 (DCS) 的时序图同样适用于该指令。
此指令的 DCST 运行图主要强调与测试相关的操作数(例如测试请求和测试命令)的功能。
可用语言
梯形图
L5K_DCST_LD_avail_v31
功能块
此指令不可用于功能块中。
结构化文本
此指令不可用于结构化文本中。
操作数
警告:
注意:
如果在运行模式下更改指令操作数,必须接受待定的编辑内容,并将控制器模式从编程模式循环切换到运行模式,以使更改生效。
重要提示: 如果发生以下情况,可能会出现意外操作,包括控制器断言或重大不可恢复故障:
  • 备用标签成员被写入。
  • 备用标签被多个指令调用共享。
  • 备用标签成员作为参数传递给由同一备用标签控制的指令。
  • 备用标签
    .EnableIn
    成员在程序中的任意位置被引用。
    .EnableIn
    是一个参数,表示指令中的梯级状态,仅供内部使用。
    有关这些备用标签不当用法的示例,请参阅可能导致意外操作的备用标签用法。
重要提示: 确保将安全输入点配置为单一输入,而非“相同”或“互补”。这些指令提供所有必要的双通道功能,以实现 PLd(3 类)或 PLe(4 类)安全功能。
下表给出了用于配置指令的操作数。运行期间无法更改这些操作数。
操作数
数据类型
格式
说明
DCST
DCI_STOP_TEST
标签
DCST 结构
Safety Function
DINT
列表项
此操作数用于提供代表该指令用途的文本名称。选项包括急停设备、安全门、光幕、区域扫描器、安全地毯、拉线(拉绳)开关和用户自定义值。
此操作数不影响指令行为,而仅用于提供信息/说明。
Input Type
DINT
列表项
此操作数用于选择输入通道行为。
相同 - 高电平有效 (0):
当通道 A 和通道 B 输入均为 1 时,输入处于激活状态。
互补 (2):
当通道 A 为 1 而通道 B 为 0 时,输入处于激活状态。
Discrepancy Time (ms)
DINT
立即数
一个时间量。当输入处于不一致状态的时间达到此时间量时,将发生指令故障。不一致状态取决于输入类型。
相同:出现以下情况时,表示处于不一致状态:
通道 A = 0 且通道 B = 1,或
通道 A = 1 且通道 B = 0
互补:出现以下情况时,表示处于不一致状态:
通道 A = 0 且通道 B = 0,或
通道 A = 1 且通道 B = 1
数值范围为 5...3000 ms。
Restart Type
BOOL
立即数
此输入用于配置输出 1 的重启类型(手动或自动重启)。
手动 (0):-
当满足输出 1 的所有使能条件后,需要复位输入由 OFF (0) 跳变为 ON (1) 才能接通输出 1
自动 (1):-
在满足所有使能条件 50 ms 后,输出 1 接通。
重要事项:
只有在使用自动重启不会引发不安全状况,或在安全回路的其他位置执行了复位功能(例如,输出功能)的应用条件下,才可以使用自动重启。
Cold Start Type
BOOL
列表项
此操作数指定当接通控制器电源或将控制器模式更改为运行时输出 1 的行为。
手动 (0):-
当输入状态变为有效或当清除输入状态故障时,不接通输出 1。(必须首先对设备进行测试,才可以接通输出 1。)
自动 (1):-
一旦输入状态变为有效,或者输入状态故障清除并且两路输入均处于激活状态,输出 1 即会接通。
下表介绍指令输入。输入可能是来自输入设备的现场设备信号,也可能源自用户逻辑。
操作数
数据类型
格式
说明
Channel A
1
BOOL
标签
此输入是指令的两路安全输入之一。
Channel B
1
BOOL
标签
此输入是指令的两路安全输入之一。
Test Request
BOOL
标签
此信号可强制进行功能测试。
ON (1) -> OFF (0):触发功能测试。输出 1 切断,测试命令输出接通(提示用户执行功能测试)。
功能测试完成后,当通道 A 和通道 B 进入安全状态时,测试命令输出切断。
Input Status
BOOL
立即数
标签
如果指令输入来自安全 I/O 模块,则这是来自 I/O 模块的状态(连接状态或组合状态)。如果指令输入源自内部逻辑,则应由应用程序员确定条件。
ON (1):此指令的输入有效。
关闭 (OFF) (0):此指令的输入无效。
Reset
2
BOOL
标签
如果重启类型 = 手动,则一旦通道 A 和通道 B 均进入激活状态,将使用此输入接通输出 1。
如果重启类型 = 自动,则通过该输入接通输出 1。
如果不存在故障条件,此输入将清除指令和电路故障。
OFF (0) -> ON (1):FP(存在故障)和“故障代码”输出复位。
1
如果输入来自
Guard I/O
输入模块,请确保输入配置为单个输入,而非“相同”或“互补”。
2
某些安全标准要求监控复位输入的转换。当复位用于复位安全功能时,可能需要额外的逻辑来验证复位输入从高电平到低电平或从低电平到高电平的转换。
下表介绍指令输出。输出可以是外部标签(安全输出模块),也可以是用在其他逻辑例程中的内部标签。
操作数
数据类型
说明
Output 1 (01)
BOOL
当满足输入条件时,此输出接通。
在以下情况下,输出进入切断状态:
  • 通道 A 或通道 B 转换到安全状态。
  • 输入状态为 OFF (0)。
  • 请求执行功能测试(测试请求 > OFF (0))。
Test Command (TC)
BOOL
当必须执行功能测试时,此输出接通。
此操作数与安全无关。
Fault Present (FP)
BOOL
ON (1):指令中存在故障。
关闭 (OFF) (0):该指令正常运行。
Fault Code
DINT
此输出指示所发生故障的类型。有关故障代码列表,请参见下文的“故障代码”部分。
此操作数与安全无关。
Diagnostic Code
DINT
此输出指示指令的诊断状态。有关诊断代码列表,请参见下文的“诊断代码”部分。
此操作数与安全无关。
重要提示: 在任何情况下,均不要对任何指令输出标签执行写操作。
影响数学状态标志
否
严重/轻微故障
没有特定于此指令的故障。请参见“数组索引编制”,了解关于数组索引故障的信息。
执行
条件/状态
执行的操作
预扫描
与梯级输入条件为假时相同。
梯级输入条件为假
.O1、.TC 和 .FP 设置为假。
梯级输入条件为真
此指令按运行部分所述执行。
后扫描
与梯级输入条件为假时相同。
操作
功能测试运行(手动重启)
以下时序图说明在指令采用手动重启的情况下如何对安全设备(例如安全门)执行手动功能测试。在 (A) 点,测试请求输入由 ON (1) 跳变为 OFF (0),因此发出手动功能测试请求。随即,输出 1 立即切断,测试命令输出立即接通,以提示用户对待执行设备进行测试。在 (B) 点,功能测试完成,因此测试命令输出切断。在 (C) 点,当复位信号触发时,输出 1 再次接通。
DCST Functional Test Operation_manual restart
功能测试运行(自动重启)
以下时序图说明在采用自动重启类型的情况下如何执行手动功能测试。在 (A) 点,测试请求由 ON (1) 跳变为 OFF (0),因此输出 1 切断。同时测试命令输出也接通。在 (B) 点,功能测试完成,因此测试命令输出切断。在 (C) 点,由于重启类型为自动重启,因此在安全输入进入激活状态达 50 ms 时,输出 1 自动接通。
DCST Functional Test Operation_auto restart
假梯级状态行为
在假梯级执行该指令时,所有指令输出均切断。
故障代码与处理措施
故障代码
说明
纠正措施
0
无故障。
无。
16#20
32
指令执行期间,“输入状态”输入由 ON (1) 跳变为 OFF (0)。
  • 检查 I/O 模块连接或用于决定输入状态的内部逻辑。
  • 将故障复位。
16#4000
16384
通道 A 与通道 B 处于不一致状态的时间超过差异时间。发生故障时,通道 A 处于激活状态。通道 B 处于安全状态。
  • 检查接线。
  • 对设备执行功能测试(将通道 A 和通道 B 置于安全状态)。
  • 将故障复位。
16#4001
16385
通道 A 与通道 B 处于不一致状态的时间超过差异时间。发生故障时,通道 A 处于安全状态。通道 B 处于激活状态。
16#4002
16386
通道 A 进入安全状态,然后返回激活状态,而通道 B 保持激活状态。
16#4003
16387
通道 B 进入安全状态,然后返回激活状态,而通道 A 保持激活状态。
诊断代码与纠正措施
Diagnostic Code
说明
纠正措施
00H
无故障。
无。
16#05
5
复位输入保持 ON (1)
将复位输入设为 OFF (0)
16#20
32
指令启动时,输入状态为 OFF(0)。
检查 I/O 模块连接或用于决定输入状态的内部逻辑。
16#4000
16384
设备在启动时未进行功能测试。
对输入执行功能测试(将通道 A 和通道 B 置于安全状态)。
16#4001
16385
发生故障后设备未执行功能测试。
  • 检查接线。
  • 对设备执行功能测试(将通道 A 和通道 B 置于安全状态)。
16#4030
16432
等待执行手动功能测试。
对设备执行功能测试(将通道 A 和通道 B 置于安全状态)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal