FSBM 接线和编程示例

本部分介绍在应用的安全控制部分 Guard I/O 模块的接线及指令编程方式。
本应用示例符合 ISO 13849-1 4 类标准的要求。
小贴士: 下图中未展示本应用示例的标准控制部分。
接线图
以下接线图展示了使用“四传感器双向屏蔽”指令时光幕和四个屏蔽传感器与 1791DS-IB12 模块之间的接线方法。在本应用中,使用点动控制开关和瞬时按钮实现复位。
FSBM wiring and programming example
编程示例
以下编程图展示了“四传感器双向屏蔽”指令与 DCI 停车(光幕)和 DCI 启动(点动控制开关)指令之间的配合使用。
FSBM wiring and programming example
梯形图
FSBM_Other_LD_v31
模块定义
下面几个部分将通过示例说明如何使用编程软件设置 Guard I/O 模块的配置操作数。
定义模块时,若将“输入状态”(Input Status) 设为“组合状态-屏蔽”(Combined Status-Muting),可使使用的输入数最少,并且会监视屏蔽指示灯的状态。若将“输出数据”(Output Data) 设为“测试”(Test),安全逻辑会控制测试输出 3,使其驱动屏蔽指示灯,并且会控制测试输出 2,使其驱动清理区域指示灯。
FSBM_mod defin_v31
Rockwell Automation
建议选择“精确匹配”(Exact Match),如图所示。然而,也可以将“电子密钥”(Electronic Keying) 设为“兼容匹配”(Compatible Match)。
连接光幕的安全输入(点 1 和 2)未进行脉冲测试,因为光幕对其本身的信号进行脉冲测试。
模块输入配置
FSBM_mod input config_v31
将测试输出 3 配置为“屏蔽指示灯”(Muting Lamp) 后,I/O 模块会监视与此输出相连的指示灯。
FSBM_test output_v31
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal