THRSe 接线和编程示例

本示例符合 ISO 13849-1 4 类标准的要求。图中未展示此应用的标准控制部分。如图所示,1791DS-IB12 模块连接了(2 个)双手操作工作站。
接线图
Two-hand Run Station - Enhanced (THRSe) programming and wiring example
以下编程图从逻辑层面展示了两条 THRSe 指令的用法。如果释放双手操作工作站的其中一个按钮,输出会切断,必须释放双手操作工作站的另一按钮,输出才能再次接通。
编程图
THRSe programming diagram
梯形图
THRSe_LD_other_v31
如图所示,使用编程软件配置
Guard I/O
模块的输入和测试输出参数。
模块定义
THRSe_mod definition_v31
Rockwell Automation
建议如图所示为
电子密钥
(Electronic Keying) 选择
精确匹配
(Exact Match)。也可以选择
兼容匹配
(Compatible Match)。
模块输入配置
THRSe_mod input cofig_v31
模块测试输出配置
L5K_mod test out config_v31
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal