DCSTL 接线和编程示例

本主题介绍在应用的安全控制部分 Guard I/O 的接线及指令编程方式。
本示例符合 ISO 13849-1 4 类标准的要求。
小贴士: 下图中未展示本应用示例的标准控制部分。
接线图
DCSTL Wiring diagram
编程图
以下编程图展示了“双通道输入停车(附带测试与锁定)”(DCSTL) 指令的输入和输出。
DCSTL programming example
梯形图
DCSTL_LD_other_v31
小贴士:
  • 上图中的标签为内部布尔型标签,其值由本示例中未展示的其他用户应用程序部分确定。在测试请求输入的下降沿 (1->0),都会强制执行测试(必须观察到安全状态)。若将此输入连接至引发危险的输出,每当危险停止时都会强制执行测试。
  • 此标签为内部布尔型标签,其值由本示例中未展示的其他用户应用程序部分确定。
模块定义
下面几个部分将通过示例说明如何使用编程软件设置 Guard I/O 模块的配置操作数。
DCSTL_mod def_v31
Rockwell Automation
建议如图所示为
电子密钥
(Electronic Keying) 选择
精确匹配
(Exact Match)。也可以选择
兼容匹配
(Compatible Match)。
模块输入配置
DCSTL_mod input config_v31
模块测试输出配置
DCSTL_mod test output_v31
模块输出配置
DCSTL_mod out config_v31
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal