添加驱动程序

通信驱动程序允许安装在计算机中的通信设备与所连接的网络进行通信。您必须在运行工程的计算机上配置驱动程序。
要添加驱动程序
  1. 在
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    的
    通信设置
    编辑器或
    通信
    选项卡中,右键单击根目录中显示的设备,然后单击
    添加驱动程序
    。
  2. 在
    添加驱动程序选择
    对话框中,将显示可用的驱动程序。选择要添加的驱动程序,然后单击
    确定
    。
    小贴士:
    如果使用的是
    FactoryTalk Linx
    Instance02 服务器,则只能添加
    以太网
    驱动程序。
    本地
    FactoryTalk View SE
    或
    FactoryTalk View ME
    应用程序不支持
    FactoryTalk Linx
    Instance02 服务器。
  3. 在适用的驱动程序属性对话框中,输入设置并单击
    确定
    。
  4. 添加驱动程序后,右键单击该驱动程序,然后单击
    开始浏览
    以将驱动程序加入设备。
    小贴士:
    • 提示:如果通过以太网网络添加驱动程序,从
      通信设置
      编辑器中,右键单击显示的网络,然后选择
      开始浏览
      以将驱动程序加入设备。
    • 部分以太网设备可能不支持
      FactoryTalk Linx
      在以太网上使用的浏览协议。如果预期在浏览期间会出现的设备没有显示,请右键单击网络并单击
      添加设备
      ,来手动添加设备到工作站的以太网网络。手动添加设备之前,必须先使用设备描述文件安装工具注册该设备。
    • FactoryTalk Linx
      网络浏览器
      控件嵌入在
      Studio 5000
      中,以太网驱动程序的 DHCP 主机名或 IP 地址列表/范围在该控件中配置,这些内容可在
      FactoryTalk Administration Console
      的
      通信设置
      编辑器或
      通信
      选项卡中浏览,但只能从嵌入的
      网络浏览器
      控件中修改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal