“DH+ 属性”对话框设置

以下是
DH+
驱动程序属性
对话框的设置。
设置
描述
名称
用于查看或调整驱动程序的名称。默认名称为 1784-PKTX 或
DH+
驱动程序。如果更改名称,则必须输入整个拓扑中的唯一名称,并限于 255 个字符。新名称显示在通信树状目录中。
站编号
用于输入驱动程序的站点编号。站编号在网络中必须唯一。不能将该地址分配给网络上的其他任何设备。发送到此站地址的所有数据包都将会被转发到
FactoryTalk Linx
。可用站编号为十进制的 0 到 77(默认值为 0)。
跳线 ID
显示 1784-PKTX 插卡号,此号可通过插卡上的跳线设置。此 ID 必须与通过 1784-PKTX 插卡上的跳线设置的值相匹配。可用跳线 ID 为 0、1、2 和 3(默认值为 0)。
波特率
用于配置将数据传输到设备的驱动程序的波特率。可用速率为 57600、115200 和 230400。默认速率为 57600。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal