子卡

使用此表为应用程序选择正确的子卡。
卡(目录号)
应用程序
2711P-RN1
PanelView Plus
400/600 的 SRIO 网络接口模块
2711P-RN3
PanelView Plus
400/600 的 DH485 隔离网络接口模块
2711P-RN8
PanelView Plus
400/600 的
DH+
网络接口模块
2711P-RN10C
PanelView Plus
400/600 的 DeviceNet 扫描器卡
2711P-RN22C
PanelView Plus
400/600 的 RS232 隔离接口模块
2711P-RN10H
PanelView Plus
的 DeviceNet 扫描器卡
2711P-RN15S
PanelView Plus
400/600 的 ControlNet 扫描器卡
2711P-RN15C
PanelView Plus
的 ControlNet 扫描器卡
1784-PCIC(S)
PCI 总线 ControlNet 扫描器模块
1784-PKTCS
PCI 总线 ControlNet 扫描器卡
1784-PCIDS
PCI 总线 DeviceNet 扫描器卡
1784-PKTX
PCI 总线 DataHighway Plus 卡
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal