“通信设置”编辑器

如何访问“通信设置”编辑器?
在
FactoryTalk Linx
数据服务器下的
浏览器
中,双击
通信设置
。
通信设置
编辑器用于创建和修改
FactoryTalk Linx
配置。
通信设置
编辑器用于:
  • 添加驱动程序
  • 添加设备
  • 设置驱动程序和设备属性
  • 在
    FactoryTalk Linx
    配置中设置设备快捷方式
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal