为 FactoryTalk View ME 应用程序进行配置

创建 Machine Edition 应用程序时,
FactoryTalk Linx
服务器会自动插入
FactoryTalk Directory
的相应位置。按照以下步骤配置
FactoryTalk Linx
以配合 Machine Edition 应用程序使用。
要为
FactoryTalk View ME
应用程序配置
FactoryTalk Linx
,请执行以下操作:
  1. 可选 -
    在设备描述文件安装工具中注册设备描述文件。
  2. 打开
    通信设置
    编辑器以创建新配置或使用现有配置。
    FactoryTalk Linx
    配置由与客户端应用程序通信的驱动程序和设备组成。
    要创建新配置,需要使用
    设计(本地)
    选项卡创建一个新配置,然后在准备好创建 Runtime (.mer) 文件后,将新配置复制到
    Runtime(目标)
    选项卡。
  3. 在
    通信设置
    编辑器的
    常规
    选项卡中,指定常规服务器属性。
  4. 使用
    通信设置
    编辑器上的选项卡添加驱动程序和设备到网络或工作站。驱动程序是允许与目标硬件设备进行通信的软件接口。
  5. 创建快捷方式,指向目标设备或希望收集数据的设备。
  6. 关闭
    通信设置
    编辑器。现在,已使用
    FactoryTalk Linx
    设置通信。
  7. 继续设置标签:
    • 如果使用
      FactoryTalk View ME
      ,请参阅
      FactoryTalk View ME
      帮助
      。
小贴士:
FactoryTalk Linx
在 Windows LocalSystem 帐户(等同于管理员)下作为服务运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal