可用驱动程序

随此版本
FactoryTalk Linx
提供的驱动程序列表如下:
  • 以太网
  • 串行 DF1
  • DH+(1784-PKTX、2711P-RN6、2711P-RN8)
  • DH485(1784-PKTX、2711P-RN6)
  • 串行 DH485(包括 2711P-RN3、2711-RN22C)
  • 虚拟背板
  • 远程 I/O(1784-PKTX、2711P-RN6)
  • 远程 I/O (2711P-RN1 - PVPlus 400/600)
  • ControlNet(1784-PCIC(S)、2711P-RN15S)
  • ControlNet(1784-PKTCS、2711P-RN15S、2711P-RN15C)
  • DeviceNet(1784-PCIDS、2711P-RN10H、2711P-RN10C)
下表列出了可用的驱动程序及其添加时间。
使用以下驱动程序
网络
目标设备
以太网
以太网
以太网 IP 设备
以太网
PLC-5
设备*
以太网
SLC
设备
Micro820 和 Micro850 控制器
串行 DF1
DF1 点到点
Logix 控制器
PLC-5
串行设备
SLC
DH+
串行设备
SLC
DH485 设备
Micro820、Micro830 和 Micro850 控制器
DH+
DH+
PLC-5
控制器*
SLC
DH+
设备
DH485 或串行 DH485
DH-485
SLC
DH485 设备
MicroLogix
Logix 控制器(通过 DHRIO 模块)
DH485
DH-485
Logix 控制器
SLC
DH485 设备
MicroLogix
虚拟背板或 ControlNet
ControlNet
SoftLogix
1784-PCIC(S)
远程 I/O
远程 I/O
1771-RIO 设备
ControlNet I/O
ControlNet I/O
本地 ControlNet 卡
DeviceNet I/O
DeviceNet I/O
本地 DeviceNet 卡
*
FactoryTalk Linx
不支持 PLC-5/250、
PLC-2
或
PLC-3
控制器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal