“DeviceNet 扫描器属性”对话框,“常规”选项卡设置

DeviceNet 扫描器属性
对话框的
常规
选项卡包含以下设置:
设置
描述
名称
用于查看或调整设备属性。此名称可以更改为不超过 256 个字符,但不能包含句点、左括号或右括号。
节点地址
用于设置节点地址。有效值为 0-63 且必须是唯一的。如果输入的地址重复或超出范围,用户将收到一条错误消息。
虚拟背板中的插槽
用于设置虚拟背板的插槽编号。有效值为 1-16。
提示:
当
PanelView
设备加载 DeviceNet 扫描器配置时,在配置中指定的虚拟背板插槽号将被忽略。因为
PanelView
设备的虚拟背板中仅有两个插槽,
PanelView
系统本身位于插槽 0 中,所以会改为将 DeviceNet 扫描器自动分配到插槽 1。
波特率
用于配置将数据传输到设备的驱动程序的波特率。可用波特率为 125,000、250,000 和 500,000。默认为 125000。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal