DeviceNet 扫描器属性,“常规”选项卡

如何访问此对话框?
当从
设备选择
对话框中选择
DeviceNet 扫描器
时,
DeviceNet 扫描器属性
对话框的
常规
选项卡会自动显示。
用户也可以右键单击
DeviceNet 扫描器
,然后单击
属性
来显示此对话框。
使用
DeviceNet 扫描器属性
对话框的
常规
选项卡执行以下操作:
  • 查看并调整驱动程序名称
  • 设置节点地址
  • 设置虚拟背板的插槽编号
  • 设置波特率
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal