ControlNet 扫描器属性,“常规”选项卡

如何访问此对话框?
当从
设备选择
对话框中选择“ControlNet 扫描器”时,
ControlNet 扫描器属性
对话框的
常规
选项卡会自动显示。
还可以右键单击“ControlNet 扫描器”,然后选择
属性
以显示该对话框。
使用
ControlNet 扫描器属性
对话框的
常规
选项卡执行以下操作:
  • 显示或调整设备名称
  • 设置节点地址
  • 选择虚拟背板的插槽编号
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal