“以太网属性”对话框,“高级”选项卡设置

以太网属性
对话框的
高级
选项卡包含以下信息:
设置
描述
IP 地址
用于选择监听数据的以太网驱动程序的 IP 地址。
默认情况下,
FactoryTalk Linx
中的以太网驱动程序会监听分配给工作站的所有 IP 地址,而以太网网络浏览会对与工作站关联的所有网络接口卡执行子网广播。如果希望以太网驱动程序尝试仅监听一个特定 IP 地址,并且希望与该驱动程序关联的浏览操作仅在该 IP 地址的子网中进行广播,请单击此 IP 地址。
提示:
选择特定 IP 地址与 DHCP 不兼容,因为 DHCP 可能会重新分配 IP 地址。
如果向单个 NIC(网络接口卡)分配多个 IP 地址,则提供类似配置功能的任何其他 EtherNet/IP 应用程序都可以与其他 IP 地址相关联。因此,工作站将在 EtherNet/IP 浏览中多次出现,同时每个应用程序都在其自己的 IP 地址下单独显示。
提示:
请谨慎使用
FactoryTalk Linx
“通信设置”编辑器中的
从设计复制到 Runtime
按钮。当包含与特定 IP 地址关联的配置被应用到该 IP 地址无效的工作站时,以太网将不会监听 EtherNet/IP 封装端口,也不会在浏览时显示。
MAC 地址
多个 IP 地址可被分配至同一个 NIC。
EtherNet/IP 封装端口监听
用于启用或禁用以太网驱动程序,以监听 Ethernet/IP UDP 及 TCP 端口,使其在浏览时可见。
提示:
  • 必须启用此命令才能通过 Unsolicited Message 从
    ControlLogix
    控制器接收数据。
  • 取消选中此复选框可允许其他应用程序获取 UDP 端口。
  • EtherNet/IP 封装协议定义了保留的 UDP 端口(十六进制数 AF12;十进制数 44818),每个 EtherNet/IP 设备必须都支持该端口才可在浏览时显示。默认情况下,
    FactoryTalk Linx
    在选中此复选框之前不监听此端口。
  • 工作站上运行的其他 EtherNet/IP 应用程序(例如
    RSLinx Classic
    )也可能会监听此端口,从而导致竞争状态:先启动的应用程序得到该端口,并且其标识会在浏览时显示。由于应用程序还会获取匹配的 EtherNet/IP TCP 端口(同样是十六进制数 AF12;十进制数 44818),因此所有 EtherNet/IP 通信将会定向到该应用程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal