浏览设备

FactoryTalk Linx
的浏览周期与
RSLinx Classic
的浏览周期类似,会扫描地址并确定现有的设备。在每个浏览周期,
FactoryTalk Linx
会将其刚刚发现的设备与在其配置中存在的网络设备列表(在上个浏览周期发现或手动添加到网络)进行比较。如果设备存在于配置中,但在浏览周期中未发现该设备,则会将其从画面中移除。因此,当浏览网络时,画面上会显示在最近一个浏览周期中发现的设备组。
如果通信树状目录中显示一个黄色问号 (?),则表明不存在该设备的映像(但该设备位于硬件数据库中),或者该设备不存在于
FactoryTalk Linx
硬件数据库中。要确定具体是哪种情况,请尝试将设备手动添加至相应的网络。如果设备在选择列表中出现,则说明其位于硬件数据库中并受
FactoryTalk Linx
支持。
进行联机浏览时,如果设备消失不见,则表明手动添加的设备没有对扫描作出响应。选择
显示所有设备
可重新调用并显示所保存的配置数据。如果设备只是偶尔消失不见,最有可能是因为您正在包含手动添加的设备和无法通过
FactoryTalk Linx
浏览到达的设备的配置中进行浏览。
小贴士:
  • 如果在以太网浏览期间没有显示预期的设备,则可能需要手动添加该设备到工作站的以太网网络,或升级设备固件。要手动添加该设备,请右键单击网络,然后单击
    添加设备
    。
  • 如果通过 USB 端口连接预期显示的设备,请右键单击
    虚拟
    背板
    驱动程序,然后单击
    开始浏览
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal