配置本地 FactoryTalk 应用程序

请按照以下步骤配置
FactoryTalk Linx
,以与您的本地
FactoryTalk
应用程序协同工作。
要配置
FactoryTalk Linx
以与本地
FactoryTalk
应用程序协同工作:
  1. 向应用程序添加
    FactoryTalk Linx
    数据服务器。
  2. 指定
    FactoryTalk Linx
    服务器的常规属性。
  3. (可选)配置
    FactoryTalk Linx
    以支持
    FactoryTalk Alarms and Events
    。
  4. (可选)在
    设备描述文件安装工具
    中注册设备描述文件。
  5. 使用
    通信设置
    编辑器上的选项卡添加驱动程序和设备到网络或工作站。驱动程序是允许与目标硬件设备进行通信的软件接口。
  6. 使用
    通信设置
    编辑器创建快捷方式,指向目标设备或希望收集数据的设备。
  7. 关闭
    通信设置
    编辑器,退出
    FactoryTalk Linx
    ,并继续设置标签:
    • 如果是在
      FactoryTalk Administration Console
      环境下设置应用程序,请参见“
      FactoryTalk
      Administration 帮助”。
    • 如果使用
      FactoryTalk View SE
      ,请参见
      FactoryTalk View SE
      帮助。
小贴士:
FactoryTalk Linx
在 Windows LocalSystem 帐户(等同于管理员)下作为服务运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal