“RIO 属性”对话框,“常规”选项卡设置

以下内容为
RIO 属性
对话框的
常规
选项卡上的设置。
设置
描述
名称
用于查看或调整远程 I/O 驱动程序上 1784-PKTX 或 27110-RN6 的名称。此名称在整个拓扑中必须唯一,并且在 255 个字符以内。如果更改此名称,新名称将显示在通信树状目录中。
跳线 ID
用于显示卡号,此号可通过卡上的跳线进行设置。此 ID 必须与通过卡上的跳线设置的值相匹配。可用跳线 ID 为 0、1、2 和 3(默认值为 0)。
波特率
用于配置将数据传输到设备的驱动程序的波特率。可用波特率为 57600、115200、9600 和 230400。默认为 57600。
当第一次配置 PKTX RIO 适配器驱动程序时,在添加驱动程序后会显示以下错误消息:PKTX RIO 适配器驱动程序启动失败
。
出现此错误消息是因为无可用的机架信息供驱动程序使用。如果是第一次配置该卡,则可忽略此消息。但请注意,在初始配置会话中,无法在测试模式下运行。必须先退出再重启
FactoryTalk Linx
和
FactoryTalk View Studio
。
FactoryTalk Linx
仅支持在 1784-PKTXD 上运行一个通道。建议用户将
DH+
电缆或 DH485 电缆与卡相连接。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal