“DH+ 属性”对话框

如何访问此对话框?
从
FactoryTalk Linx
数据服务器下的资源管理器中,双击
通信设置
,右键单击已配置的 DHPlus 上的 PKTX 驱动程序,然后单击
属性
。
使用
DH+
属性
对话框:
  • 查看并调整驱动程序名称
  • 输入此驱动程序的工作站编号
  • 查看跳线 ID
  • 设置波特率
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal