关于虚拟背板

虚拟背板是一种驱动程序服务,使用 CIP 协议为
FactoryTalk Linx
和各种设备驱动程序及
FactoryTalk Linx
服务器内部其他应用程序之间提供连接。此服务允许通过配置
ControlLogix
系统中的设备的类似方式配置并可视化包含在服务器中的软件模块和通信资源。将 USB CIP 设备添加到虚拟背板后,FactoryTalk Linx 会将设备自动镜像到拓扑树中的 USB 分支。
例如,PCICS 和 PKTCS 设备驱动程序均插入到虚拟背板中。其中一个通信接口卡接收到的数据包可通过虚拟背板路由至任何其他接口卡(这些接口卡的驱动程序插入到虚拟背板中),或者路由至插入到虚拟背板中的任何应用程序(例如
SoftLogix
5xxx 控制器)。
这类似于将 1756-CNB 和 1756-ENBT 模块插入
ControlLogix
机架中:通过 ENBT 接收到的数据包可经过背板离开 CNB 模块或路由至背板中的控制器。
请注意,
RSLinx Classic
占用虚拟背板中的插槽 0,
FactoryTalk Linx
占用插槽 1,这意味着它们可以是通过背板发送的数据包的源和目标。
此机架类模块通过最低耗方式发送至
PanelView Plus
平台。为实现 ControlNet 支持,此类平台运行双插槽虚拟背板;其中
FactoryTalk Linx
位于一个插槽中,而 2711P-RN15S ControlNet 扫描器卡位于另一个插槽中。
小贴士:
当您在用户界面上选择虚拟背板时,
FactoryTalk Linx
可能无法自动发现其中的设备。如果您在另一个软件包(如
SoftLogix
Chassis Monitor 或
RSLinx Classic
)中添加了设备,则很可能会发生此情况。
如果您确信虚拟背板中存在的设备没有显示在
FactoryTalk Linx
用户界面上,可以右键单击虚拟背板并选择
开始浏览
或
显示所有设备
以查看这些设备。请注意,如果设备未显示,已保存的配置数据并不会丢失。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal