ControlNet 扫描器属性,“常规”选项卡设置

ControlNet 扫描器属性
对话框的
常规
选项卡包含以下信息:
设置
描述
名称
用于查看或调整设备属性。默认名称为 1784-PKTCS ControlNet 扫描器。此名称可以更改为不超过 256 个字符,但不能包含句点、左括号或右括号。
节点地址
用于设置节点地址。有效值为 1-99 且必须是唯一的。如果输入的地址重复或超出范围,用户将收到一条错误消息。
虚拟背板中的插槽
用于设置虚拟背板的插槽编号。有效值为 1-16。
  • 当
    PanelView
    设备加载 ControlNet 扫描器配置时,将忽略在配置中指定的虚拟背板插槽编号。因为
    PanelView
    设备的虚拟背板中仅有两个插槽,
    PanelView
    系统本身位于插槽 0 中,所以会改为将 ControlNet 扫描器自动分配到插槽 1。
小贴士:
当第一次安装或配置 1784-PCIC(S) 和 1784-PKTCS 插卡时,请注意以下内容:
  • 在某些情况下,
    FactoryTalk Linx
    不能在安装 1784-PCIC(S) 和 1784-PKTCS 硬件驱动程序后识别这些插卡。如果在配置插卡后,卡上的 LED 仍处于熄灭状态,请重新启动计算机。
  • 将 1784-PCIC(S) 或 1784-PKTCS 插卡添加到拓扑后,在配置生效之前会存在延迟。在此期间,尝试浏览 ControlNet 网络可能会失败。如果 ControlNet 网络未在通信树状目录中卡的下方显示,请右键单击卡,并在快捷菜单中单击停止浏览。然后再次右键单击卡,并单击开始浏览。重复此步骤,直到网络显示在树状目录中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal