ControlNet 属性,“常规”选项卡

如何访问此对话框?
从 RSLinx Enterprise 数据提供程序下的资源管理器中,双击
通信设置
,右键单击已配置的 1784-PCIC 驱动程序,然后单击
属性
。
使用
ControlNet 属性
对话框的
常规
选项卡执行以下操作:
  • 查看并调整驱动程序名称
  • 输入 ControlNet 插卡的节点地址
  • 配置 ControlNet 设备在虚拟背板中的节点地址
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal