以太网属性,“高级”选项卡

如何访问此对话框?
从
FactoryTalk Linx
数据服务器下的资源管理器中,双击
通信设置
,右键单击已配置的以太网驱动程序,然后单击
属性
。
使用
以太网属性
对话框的
高级
选项卡执行以下操作:
  • 配置驱动程序在网络上的显示方式。仅适用于运行
    FactoryTalk Linx
    的工作站。在 CE 设备上,将忽略这些设置。
  • 选择监听数据的以太网驱动程序的 IP 地址
  • 选择 MAC 地址
  • 启用或禁用 EtherNet/IP 封装端口监听
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal