“RIO 属性”对话框

如何访问此对话框?
从
FactoryTalk Linx
数据服务器下的浏览器中,双击
通信设置
,右键单击已配置的 PKTX RIO 驱动程序,然后单击
属性
。
RIO (远程 I/O) 属性
对话框的
常规
选项卡用于:
  • 显示或调整远程 I/O 驱动程序上 1784-PKTX 或 27110-RN6 的名称
  • 显示跳线 ID 卡号
  • 设置波特率
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal