站点寻址

FactoryTalk Linx
支持本地站点和远程站点寻址。
本地站点寻址
通道
站点地址
有效条目
DH+
物理站点编号
0-77(八进制)
DH-485
物理站点编号
0-31(十进制)
TCP/IP
映射站点编号、目标 IP 地址(主机名)
www.xxx.yyy.zzz 或别名(1 到 8 个字符的字符串)
远程站点寻址
使用
Allen-Bradley
通信网络时,应用程序可在具有以下连接时与远程
DH+
或 DH-485 网络上的标签通信:
  • DH+
    网络,通过
    DH+
    卡 (1784-PKTX(D)) 实现连接。远程
    DH+
    和 DH-485 网络可通过 1785-KA5 接口模块桥接。
  • 通过以太网端口连接到 TCP/IP 网络。
请注意站点寻址的以下信息:
  • 每种网络类型的协议均使用可编程控制器通信命令 (PCCC) 通过显式信息传递。
  • MicroLogix
    设备使用的寻址方式与
    SLC
    5/05E 相同。
  • ControlLogix
    使用
    PLC-5
    寻址模式进行通信。要与
    ControlLogix
    控制器进行通信,可配置
    ControlLogix
    映射表以将
    PLC-5
    地址转换为相应消息。DF1 驱动程序直接与控制器通信。
    DH+
    驱动程序通过
    DH+
    网桥与控制器进行通信。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal