“ControlNet 属性”对话框,“常规”选项卡设置

“ControlNet 属性”对话框的“常规”选项卡包含以下信息:
设置
描述
名称
用于查看或调整 ControlNet 驱动程序接口的名称。此名称在整个拓扑中必须唯一,并且在 255 个字符以内。如果更改此名称,新名称将显示在通信树状目录中。
地址
用于输入 ControlNet 插卡的节点地址 (MacID)。发送到此站地址的所有数据包都将会被转发到
FactoryTalk Linx
。可用地址为 1 到 99(十进制)。
插槽
这是 ControlNet 设备在虚拟背板中的节点地址或插槽位置。在
PanelView Plus
中,唯一有效的插槽位置是 1(无论如何指定配置,都将使用此插槽)。在桌面上,有效的插槽位置是 1 到 16(十进制)。
当第一次安装或配置 1784-PCIC(S) 和 1784-PKTCS 插卡时,请注意以下内容:
  • 在某些情况下,
    FactoryTalk Linx
    不能在安装 1784-PCIC(S) 和 1784-PKTCS 硬件驱动程序后识别这些插卡。如果在配置插卡后,卡上的 LED 仍处于熄灭状态,请重新启动计算机。
  • 将 1784-PCIC(S) 或 1784-PKTCS 插卡添加到拓扑后,在配置生效之前会存在延迟。在此期间,尝试浏览 ControlNet 网络可能会失败。如果 ControlNet 网络未在通信树状目录中卡的下方显示,请右键单击卡,并在快捷菜单中单击
    停止浏览
    。然后再次右键单击卡,并单击
    开始浏览
    。重复此步骤,直到网络显示在树状目录中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal