“虚拟背板属性”对话框设置

虚拟背板属性
对话框包含以下信息:
设置
描述
自动配置
用于提示
FactoryTalk Linx
需要自动搜索并将其插入虚拟背板的第一个可用插槽中。通常,此设置应保持在未选中的默认状态。
如果在
FactoryTalk Linx
所在的同一计算机上运行
SoftLogix
控制器,则可能需要清除此复选框,然后输入
FactoryTalk Linx
应自行插入的特定插槽。此插槽应与
SoftLogix
系统中的配置相一致。
提示:
在
PanelView Plus
设备上,虚拟背板驱动程序提供对 ControlNet 卡或 DeviceNet 卡的访问。
插槽
这是
FactoryTalk Linx
在虚拟背板中的节点地址或插槽位置。在
PanelView Plus
中,唯一有效的插槽位置是 0,无论如何指定配置,都将使用此插槽。在桌面上,有效的插槽位置是 1 到 16(十进制)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal