搜索
1783 Stratix 交换机
管理交换机
添加或编辑 NAT 实例
添加 NTP 服务器地址
为环网管理程序分配优先顺序值
为 DHCP 端口分配 IP 地址
清除环网上的故障
使用快速设置配置交换机
配置 DLR 网络
针对控制器的更改配置端口
配置 DHCP
配置 NTP 客户端
配置以太网供电端口
配置冗余网关
复制配置文件或 IOS 映像
创建新的 DHCP 池
创建或编辑 VLAN
创建或编辑以太网通道组
删除 DHCP 池
删除 VLAN
删除 NAT 实例
删除 NTP 服务器地址
诊断链路问题
编辑 DHCP 池
启用时间同步
启用上行链路端口
输入密码
导出交换机配置
导入交换机配置
监控 DLR 状态
刷新与交换机的通信
重置设备
重置端口诊断计数器
重置环网故障计数器
重置 PRP 诊断计数器
运行“诊断电缆”测试
将配置设置发送到交换机
对环网成员进行排序
起始专用 IP 地址
起始公共 IP 地址
转换到运行模式行为
上传/下载交换机配置文件
验证端口上的上一故障位置
查看端口诊断
查看环网的统计信息
查看 PRP 网络的状态
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal