搜索
1783 Stratix 交换机
添加 NTP 服务器地址
使用“
添加 NTP 服务器
”对话框可将 NTP 服务器地址添加到“
NTP 服务器
”表。
先决条件
设备处于联机状态。
将在设备上启用 NTP。
要添加 NTP 服务器地址
在设备的选项卡上,选择“
NTP 客户端
”。
在“
NTP 客户端
”视图中,选择
。
在“
添加 NTP 服务器
”中,输入服务器地址,然后选择“
确定
”。
选择“
设置
”。
管理交换机
“NTP 客户端”视图参数
“添加 NTP 服务器”对话框参数
配置 NTP 客户端
删除 NTP 服务器地址
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal