删除 NTP 服务器地址

使用“
NTP 客户端
”视图可从“
NTP 服务器
”表中删除 NTP 服务器地址。
重要提示:
删除所有 NTP 服务器地址将禁用 NTP 客户端功能,使交换机不再具有外部 NTP 时间源。
先决条件
  • 设备处于联机状态。
  • 将在设备上启用 NTP。
要删除 NTP 服务器地址
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    NTP 客户端
    ”。
  2. 在“
    NTP 服务器
    ”表中,选中要删除的 NTP 服务器地址对应的复选框,然后选择 delete。
  3. 在确认对话框中,选择“
    删除
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal