刷新与交换机的通信

视图中的“
刷新
”将可用,让您可以根据需要手动刷新交换机中的数据。
小贴士:
如果更改设备选项卡上的数据,请先将数据写入交换机,然后再刷新通信。如果刷新通信量后再选择“
设置
”,则任何未写入设备的更改都将丢失。
要刷新与交换机的通信
  • 在要查看信息的设备的选项卡视图中,选择“
    刷新
    ”。随后将检索并显示交换机中的最新数据。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal