重置端口诊断计数器

使用“
端口诊断
”对话框可将接口和介质计数器重置为零,以帮助解决问题。
先决条件
  • 设备处于联机状态。
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    端口状态
    ”。
  2. 在“
    端口状态
    ”视图中,在端口对应的“
    端口诊断
    ”列中选择 FTDStudioPortDiag。
  3. 在“
    端口诊断
    ”中,选择“
    重置计数器
    ”。
    设备上的接口和介质计数器值重置为零,且对话框中显示的值将更新为当前计数器值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal