搜索
1783 Stratix 交换机
诊断链路问题
使用“
端口诊断
”对话框可查看链路性能的状态,以诊断所选端口与节点之间的链路问题。您还可以重置和清除所有状态计数器。
先决条件
设备处于联机状态。
要诊断端口与节点之间的链路问题
在设备的选项卡上,选择“
端口状态
”。
在“
端口状态
”视图中,在对应端口的“
端口诊断
”列中选择
。
在“
端口诊断
”中,查看以下诊断信息:
八位组和数据包计数器
链路上的冲突
链路上的错误
(可选)选择“
重置计数器
”以重置和清除状态计数器。
管理交换机
“端口诊断”对话框参数
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal