删除 DHCP 池

使用“
DHCP 池
”视图可删除现有的 DHCP 池。
先决条件
  • 设备处于联机状态。
  • DHCP 已启用。
要删除现有 DHCP 池
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    DHCP 池
    ”。
  2. 在“
    DHCP 池
    ”视图中,选中要删除的一个或多个池对应的复选框,然后选择 delete。
  3. 在确认对话框中,选择“
    删除
    ”。
    与所选 DHCP 池相关联的所有持久性地址也将被删除。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal