配置 DHCP

使用
DHCP
视图可为交换机配置动态主机配置协议。
重要提示:
连接设备级环网 (Device Level Ring, DLR) 与对称设备时,请谨慎使用自动 IP 地址分配。控制器检测不到位于错误位置的相同设备的错误 IP 地址
为确保动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) 持久性正常工作,请遵循以下应用程序规则:
  • 在基于 IP 的网络中,每个设备都必须具有唯一的 IP 地址。DHCP 将可用地址池中的 IP 地址信息分配给网络中新连接的设备(DHCP 客户端)。如果设备离开后重新加入网络,则设备将接收下一个可用的 IP 地址,该地址可能与以前相同,也可能不同。
  • 可以将交换机设置为作为 DHCP 服务器运行,以提供 DHCP 持久性。借助 DHCP 持久性,可以为每个端口分配特定的 IP 地址,以确保连接到特定端口的设备收到相同的 IP 地址。对于为 DHCP 持久性配置的每个端口,此功能仅适用于连接的一台设备。对于 Stratix 8000/8300 交换机,DHCP 服务器还为 BOOTP 客户端提供地址。
先决条件
  • 交换机必须处于联机状态且正在通信。
  • 交换机必须在环网中运行。
配置 DHCP
  1. 在设备的选项卡上,展开“
    设备级环网
    ”,然后展开“
    环网 X
    ”。
  2. 选择“
    DHCP
    ”。
  3. 在“
    环网 X - DHCP
    ”视图中,根据需要填写参数。
  4. 选择“
    确定
    ”以完成更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal