重置设备

如果在视图中进行的更改要求设备恢复到加电状态,请在视图中选择“
重置
设备
”以模拟电源切换。
重要提示:
重置设备会中断与设备的连接,以及与通过该设备连接的任意其他设备的连接。与其他控制器的连接也可能断开。
请确保此时的连接中断是可接受的。不应中断当前用于控制的设备的连接。
重置设备
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    设备信息
    ”。
  2. 在“
    设备信息
    ”视图中,选择“
    重置
    设备
    ”。
  3. 在“
    应用更改
    ”中,选择“
    是
    ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal