创建或编辑以太网通道组

使用“
以太网通道
”视图可创建新的以太网通道组或编辑现有的以太网通道组。
先决条件
  • 设备处于联机状态。
要创建新的以太网通道组或编辑现有的以太网通道组
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    以太网通道
    ”。
  2. 在“
    以太网通道
    ”视图中,根据需要执行以下两项操作之一:
    • 要创建新的以太网通道组,请选择 add。
    • 要编辑现有以太网通道组,请选择 edit。
  3. 在“
    添加/编辑以太网通道
    ”中,配置以下参数:
    • 以太网通道
    • 通道模式
    • 端口成员
  4. 选择“
    设置
    ”可将设置发送到交换机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal