监控 DLR 状态

使用“
设备级环网
”视图可监控 DLR 网络的状态。
先决条件
  • 必须处于联机状态并正在与交换机通信。
要监控 DLR 网络
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    设备级环网
    ”。
  2. 根据需要执行以下操作之一:
    • 要查看交换机和端口,请选择“
      设备级环网
      ”。
    • 要查看环网,请展开“
      设备级环网
      ”,然后选择“
      环网 X
      ”。例如,选择“
      环网 1
      ”可查看有关环网 1 的信息。最多可以有三个环网。
    • 要查看环网上的冗余网关,请展开“
      设备级环网
      ”,展开“
      环网 X
      ”,然后选择“
      冗余网关
      ”。
    • 要查看统计信息,请展开“
      设备级环网
      ”,展开“
      环网 X
      ”,然后选择“
      统计数据
      ”。
    • 要查看环网中的设备,请展开“
      设备级环网
      ”,展开“
      环网 X
      ”,然后选择“
      成员
      ”。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal