配置以太网供电端口

以太网供电 (Power over Ethernet, PoE) 通过单根以太网电缆为终端设备提供电力和数据。使用
PoE
视图可限制支持的总功率,并为各个端口配置电源管理模式和电源设置。对于 Stratix 5410 设备,还可以设置端口所用功率的优先级。
先决条件
  • 设备处于联机状态。
配置 PoE 端口
  1. 在设备的选项卡上,选择
    PoE
    。
  2. 在
    PoE
    视图的“
    模式
    ”列中,选择电源管理模式是“
    自动
    ”、“
    关
    ”还是“
    静态
    ”。
    1. 如果“
      模式
      ”设置为“
      自动
      ”,则在“
      功率限制
      ”列中键入 4 W 到 30 W 之间的功率级别。
    2. 如果“
      模式
      ”设置为“
      静态
      ”,则在“
      已用功率
      ”列中键入 4 W 到 30 W 之间的值。
  3. 对于 Stratix 5410,在“
    功率优先级
    ”列中选择“功率优先级”是“
    高
    ”还是“
    低
    ”。
  4. 在“
    支持的总功率
    ”字段中,键入一个介于 4 W 和 30 W 之间的值,以限制总 PoE 功率预算。此值由电源确定。
  5. 选择“
    设置
    ”可将设置发送到交换机。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal