针对控制器的更改配置端口

使用“
故障/编程操作
”视图针对控制器的以下更改配置端口:
  • 控制器转换到编程模式
  • 控制器与交换机之间的通信中断
    小贴士:
    交换机可以处于联机或脱机状态。
要针对控制器的更改配置端口
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    故障/编程操作
    ”。
  2. 在“
    故障/编程操作
    ”视图中,根据需要配置每个端口的参数。
  3. 选择“
    确定
    ”以完成更改。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal