验证端口上的上一故障位置

当环网发生故障时,您可以看到活动环网管理程序在 DLR 端口上与之通信的上一节点。此信息显示在“
环网 X
”视图中的“
上一活动节点
”中。
小贴士:
“
上一活动节点
”参数显示直至验证故障位置之时上一故障的信息。
要验证端口上的上一故障位置
  1. 在设备的选项卡上,展开“
    设备级环网
    ”,然后展开“
    环网 X
    ”。
  2. 在“
    环网
    ”视图中,选择“
    验证故障位置
    ”。
    交换机会更新“
    端口 1 上的上一活动节点
    ”和“
    端口 2 上的上一活动节点
    ”中的 IP 地址或 MAC ID。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal