搜索
1783 Stratix 交换机
删除 NAT 实例
使用
NAT
视图可删除现有的 NAT 实例。
先决条件
设备处于联机状态。
删除 NAT 实例
在设备的选项卡上,选择
NAT
。
在
NAT
视图中,选中要删除的 NAT 实例对应的复选框,然后选择
。
在确认对话框中,选择“
删除
”。
管理交换机
NAT 视图参数
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal