创建新的 DHCP 池

启用 DHCP 后,创建新的 DHCP 地址池。
先决条件
  • 设备处于联机状态。
要创建 DHCP 池
  1. 在设备的选项卡上,选择“
    DHCP 池
    ”。
  2. 在“
    DHCP 池
    ”视图中,选中以下复选框:
    • 启用动态主机配置协议 (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP)
    • 启用 DHCP 监听
  3. 选择 add。
  4. 在“
    添加/编辑 DHCP 池
    ”中,根据需要配置 DHCP 地址池属性。
  5. 选择“
    设置
    ”以将更改发送到交换机。
    小贴士:
    可能需要在“
    输入密码
    ”对话框中输入密码。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal